This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:关闭状态下的输出电阻

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/635897/ts3a27518e-q1-output-resistance-in-the-off-state

器件型号:TS3A27518E-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3A27518E

大家好、

 

我的客户要求我们在 NC 和 NO 引脚关断时提供输出电阻。 我确实在数据表上看到了该隔离图、但我们在关断状态下是否有输出电阻的近似值?

 

此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    无源 FET 开关的关断状态电阻可通过 数据表中直流信号的关断泄漏电流规格进行计算。  您可以使用放置在信号路径上的最大电压除以流经开关的电流、以获得处于关断状态的信号路径的电阻。  

    这篇文章举例说明了关断电阻的计算。

    对于交流信号、您需要查看关断隔离、因为信号路径在较高频率下的阻抗将较低。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的支持。

    数据线上是否为此器件定义了最大布线长度?

    我的客户计划将其连接到单独的电路板、并担心布线长度。

    此致、Diego
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    这些类型的信号开关是无源 FET 开关、没有任何拉电流或灌电流的驱动能力。  需要根据您的发送器强度和接收器灵敏度来计算布线长度。  

    有关这些导通 FET 在此 e2e 线程中如何工作的更多信息

    本应用手册在无源 FET 开关的基础知识中也很有用。

    您知道哪些部件正在驾驶和接收数据吗?  他们使用什么协议?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供最后一个链接和信息 Adam。

    我的客户想知道在使用1.8V 逻辑时、他们可以用作 NC/NO 引脚上的下拉接地的最小电阻器是什么。  

    他们希望其中一个输出中具有50Ohm 的端接电阻、并希望确保这不会成为问题。  
    此致、Diego

    建议 使用10k 拉低信号、以防它们接地。
    为了保持功能、您将使用哪种最小的电阻器来实现1.8V 电压电平?
    我要求我们可能需要 50欧姆接地端接。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    NC/NO 引脚是 MOSFET 的漏极或源极、放置任何尺寸的下拉电阻都不会对该电路产生任何影响。

    信号路径 COM、NC 或 NO 上的下拉电阻器可能会影响系统中的其他组件。  您是否有一个与系统中其他组件相关的图?   驱动开关的电路是什么( 推挽、漏极开路等)?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的确认。

    使用同一器件的另一位工程师想知道在上电期间应如何处理器件、以使 I/O 保持高阻抗。

    从 EN 到 VCC 引脚的上拉是否足够?

    此致、Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈、

    TS3A27518E 具有断电保护特性、并且在 Vcc = 0V 时将为高阻态  

    TI 建议在数字逻辑引脚上添加上拉或下拉电阻器、以防止在上电期间出现不必要的情况。  如果您希望在上电期间保持高阻态、则应将电阻 器放置在 Vcc 上。

    谢谢、

    Adam