This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:开关通道支持的电流

Guru**** 2444880 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, MUX508, SN74CBT3251, TCA6408A, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632073/cd4051b-current-supported-by-switching-channels

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: MUX508SN74CBT3251TCA6408ATCA6507
您好!
我是否需要知道集成电路 CD4051B 的通道所支持的电流? 因为我无法在数据表中识别它。
我要向他们表示感谢,我向他们提供了帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在寻找 CD4051能够传导多少连续电流? 在整个温度范围内、即使是10mA 也会过高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速响应风扇。 王。

    在正常工作条件(25 º C/+ 5V)下、通道电流是否保持在10mA 的低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在正常运行条件下、通道电流、例如从 CH0到 COM、应低于10mA、您的设计应满足此要求。

    如果您可以发布您的暂定原理图并解释您想要获取的内容,我们可以帮助您快速查看 CD4051B 是否最适合:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须对3个显示屏进行扫描"FYQ-3641AS"、但我想减少微控制器使用的引脚数。 但是、PCI 的可用空间很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供系统信息。

    您认为 MUX508也可以满足您的请求吗? 它具有较高的电流传导额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OLA、
    赛格奥赛道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在该电路中、我在所有一位数段永久连接的情况下执行了测试、其中电流消耗达到70mA。 在这种情况下、MUX508将过载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是说每通道70mA 吗? 对我来说、像您一样的简单 LED 段通常约为15mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、每个段的电流消耗为15mA。
    但是、我想将多路复用器插入监控器每个数字的公共引脚(减少微控制器引脚的数量)、这样为7个段加十进制点加电的可能性是有效的。 因此、如果每段15mA、它会消耗120mA 的电流。

    我找到了 CI 74CBT3251、它支持每通道128mA。 它应该起作用、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN74CBT3251是一款8:1多路复用器。 它永远不允许您为7个段通电。

    在您的情况下、我将使用 TCA6408A 或 TCA6507。 两者都具有 I2C 接口、可节省您的微控制器 IO。

    如果您的 LED 只是亮起和熄灭、则 TCA6408A 非常简单。 如果您想使用 PWM 控制 LED 强度和一些奇特的调光功能、TCA6507是您的理想选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请您向我解释 SN74CBT3251 CI 不适合我的应用的原因吗?
    根据我输入的方案、将该 IC 连接到每个显示屏的公共引脚、每个通道的电流将达到120mA、其中 SN74CBT3251 CI 允许每通道高达128mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SN74CBT3251数据表可在25°C 时处理128mA 的连续电流、而不会对器件进行永久阻尼。 我假设您的应用可能需要远高于25°C 的温度。 可能是55°C?

    此外、8个 LED 段消耗15mA (典型值)* 8 = 120mA。 换言之、仅允许6.7%((128mA - 8mA)/120mA)的变化、其裕度对我来说非常严格。

    如果我的任何假设在您的系统中无效、请随时更正我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    感谢范王的回复。
    我理解您的担忧、并且确实可以将温度升高到55°C。我将使用上述 CI 重新评估项目。