This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:上电问题。

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/635119/cd74hc4067-power-up-question

器件型号:CD74HC4067

您好!

我们正在 其中一种设计中使用 CD74HC4067器件。 我们在满载系统上运行时看到了一些奇怪的操作。 当我们在工作台上测试系统时、一切都很好。 我们看到多路复用器的 O/P 切换到所有16个 I/P 通道。 信号相对干净。 通道开关为假随机、开关周期为2ms。 我们有16个输入通道、O/P 通道连接到上数模转换器的 ADC 输入。 4067的使能引脚直接接地、在器件电源建立之前、其中一些输入上可能存在 I/P 电压。 我们的供电电压为3.3V。

当我们加载系统时(某些 PSU 上的额外负载-可能更慢的 PSU 斜坡时间等)、我们会在多路复用器的 O/P 上执行一些特殊的操作。 当它进入此模式时、开关阻抗就会大幅增加。

当多路复用器切换输入时、我们 看到 O/P 电压电平放电非常快(大概是在开关断开期间)、然后以大约1ms 的时间常数斜升 RC 类型曲线。

我们目前的情况是、它与 加电条件有关、 但由于我们无法很好地访问、因此很难进行调试。

主要问题是 该器件是否有任何上电问题记录(Vcc = 3.3V)、尤其是当在 Vcc 斜升时存在 I/P 电压并且器件使能端硬接线低电平时。

  如果有任何帮助或调试想法、我们将不胜感激。

谢谢、此致、

John Barrett。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    如果信号路径 I/O 引脚上的电压大于 Vcc 、或者它将违反数据表中的运行条件。  如果违反条件、我们无法保证数据表中的性能规格。  

    在 Vcc 上升之前在信号路径上存在电压、通常会导致 ESD 保护二极管在电压 比 Vcc 高0.5V 时通过信号路径传导电流并灌入电流至 Vcc 引脚。  该泄漏电流必须限制在20mA、否则器件可能会损坏或具有可靠性。

    请告诉我、您认为这种泄漏电流是不是一种特殊行为。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、
    感谢您快速返回。 正常运行期间、信号路径 I/O 引脚上的电压不大于 Vcc。 但是、不确定在上电期间是否存在这种情况、即在3.3V (Vcc)上电之前可以建立一些 I/P 信号。 可能是这样。 需要检查。
    在这种情况下、任何泄漏电流都不能超过20mA、因为所有 I/P 通道都受输入电阻器保护。
    另请注意、每次上电时不会发生此操作。 我们的印象是、所有 PSU 都需要完全放电、然后更容易重现。 我们可以加电和断电并实现正常运行
    您能想象一下、开关的性质可能会发生变化、以便我们获得这种性能吗? (请注意、它在该模式下仍然工作、但效果非常差)。 我现在在这里的直觉是、它在上电期间会发生某种程度的闩锁。
    您以前听说过这样的东西吗?
    我们现在将隔离 O/P、看看我们是否仍然遇到问题。 我们将为其加载一个小电容器。 至少我们可以说、效果与向上没有关系。
    我们可以发送一些图。
    任何其他意见或想法都将不胜感激。

    谢谢、此致、
    JB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JB、

    我不太清楚您的观察到的异常行为是什么、因此示波器图可能会有所帮助。 当我们请求示波器图时、我们通常希望看到信号输入、信号输出、控制逻辑线路和电源。

    另一种看起来您已经尝试的良好调试技术是隔离器件。 我通常建议移除开关并缩短信号路径、以查看问题是否仍然存在。

    我听说过信号开关的上电问题、其中信号路径上的电压大于 VCC 或低于接地电压、导致大量电流流经器件、从而造成损坏、但由于您说您有电流、情况可能不是这样 有限。

    Adam