This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051-Q1:有关如何正确使用的问题

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051-Q1, CD74HCT4051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/634748/cd74hc4051-q1-question-about-how-to-use-correctly

器件型号:CD74HC4051-Q1
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4051-Q1

你(们)好

我可否就以下事项获得你的答覆?

谢谢。

[Q1] CD74HC4051-Q1可以通过设置 VCC =+6V 和 VEE =─6V、通过 VCC ~ VEE 引脚双向传输±6V 范围内的模拟信号。

        但是、通过设置 VCC = 6V 和 GND = 0V、S0/S1/S2/E 引脚的控制输入信号必须在0V ~ 6V 范围内。

        我对吗?

 

[Q2]如果双向信号处于0V ~ 5V 范围内、我们应提供 VCC = 5V 和 VEE = 0V。

       在本例中,我们能否将 GND 引脚和 VEE 引脚直接连接在一起?

 

[Q3]如果双向信号处于─2V ~ 5V 范围内、我们应提供 VCC = 5V 和 VEE = ─2V。

       在这种情况下、GND 引脚将为0V。 在这种情况下,我们能否通过电容将 GND 引脚连接到 VEE 引脚?

       如果这是多少 CAP 值是可以的?

       或者我们不应通过任何电容将 GND 引脚连接到 VEE?

       我想知道我们针对这种情况的建议。

 

[Q4] S0/S1/S2引脚的最大可能开关频率是多少?

 

[Q5]对于 VCC ~ VEE,A0~A7/COMOUT 引脚的最小可传输频率(=-3dB)为180MHz,±4.5V 时为4.5V?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我假设您正在寻找符合汽车标准的芯片。 之前是我的答案。  如果您有更多信息、请放心使用。

    [a1]你是对的。 如果输入信号处于+/-6V 范围内、则必须设置 VCC = 6和 VEE =-6V。 控制引脚仅指 VCC、与 VEE 无关。 请注意、当 VCC = 6V 时、控制引脚的 VIH 为4.2V。 换言之、VIH 将随 VCC 的变化而变化。 如果您需要固定的 VIH、请考虑 CD74HCT4051-Q1。

    [A2]当输入信号处于0~5V 范围内时、VCC >= 5V 且 VEE <=0V。 换句话说、您可以让 VCC = 5V 或 VCC = 6V。 您可以将 VEE 短接至 GND 或将 VEE 连接至-5V。

    [A3] VCC>=5V 和 VEE<=-2V。 建议 VEE 和 GND 之间的去耦电容器为1uF。

    [A4]开关时间处于纳秒范围内。 通常、对于工业和汽车设计、开关时间不受限制。  

    [A5]是的、你是对的。 请注意、180MHz 带宽仅在25°C 时作为 IC 特性。 当温度达到125C 时、您会期望带宽略低、但不会显著降低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    D/S 中有多个最大绝对电流

    我可以知道某些人的意义,但也无法看到 其他人的意思。

    如果 S0/S1/S2/E 引脚的控制电压超过 VCC 或 GND 引脚、输入钳位电流将是通过内部 ESD 二极管流向 VCC 或 GND 的最大电流。

    如果 A0~A7/COMOUT 引脚的传输信号电压超过 VCC 或 VEE 引脚、输出钳位电流将是通过内部 ESD 二极管流向 VCC 或 VEE 的最大电流。

    开关电流将是可通过 A0~A7流向 COMOUT 或反之的最大允许电流。

    以下内容的含义是什么? 我是否可以获得详细的解释以使我清楚地理解?

    [1]流经 VCC 或 GND 的持续电流=+- 50mA。

    [2] VEE 电流、IEE =- 20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    流入或拉出 VCC、GND (50mA)和 VEE (20mA)的持续电流意味着、即使它们的额定电压在数据表中、但电路板设计人员使用 mechnism 强制大电流进入这些引脚、这三个引脚可能会被永久损坏。

    基本而言、电流限制要求是根据我们的内部金属迹线宽度和晶体管尺寸计算得出的。 在正常运行中、我们的想象力有限、不会出现所有这些大电流条件。