This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051 - Q1使用情况

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051-Q1, CD4051B-Q1, MUX508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/634633/cd74hc4051---q1-usage

主题中讨论的其他器件:CD74HC4051-Q1CD4051B-Q1MUX508

如果 Vcc 连接到+ 12V、则 Vee 连接到-12v、因为有8个通道、8个通道输入模拟信号可以介于正负12V?之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    CD74HC4051-Q1只能支持+/-5V。 CD4051B-Q1可支持高达+/-10V 的电压。

    您是否正在研发汽车产品? 如果没有、我建议使用 MUX508