This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:多路复用器 IC 中的晶体管数量

Guru**** 2383440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/633675/sn74hc4851-q1-number-of-transistors-in-multiplexer-ic

器件型号:SN74HC4851-Q1

大家好、

我需要知道多路复用器 IC 中的晶体管数量- SN74HC4851QPWRQ1,需要调整率计算。

我在数据表或任何技术文档中找不到它。 能有人帮我找到它吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veesam、

    您可以在 TI.com FIT 率估算器上找到 FIT (时基故障)率。  

    我们无法分享 IC 中的晶体管数量、因为这是专有信息。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam,

    我们计算特定应用(汽车)的可靠性(FIT 率)。 我们考虑在不同的热温度、8000小时(15年)的工作小时数以及在不同的任务剖面中、TAE、Tac 值在 PCB 中将是不同的 Int。 当我提供此信息时、商品工具将为该组件提供贴合率值。

    请发送电子邮件至 veesamsailakshmikumari@gmail.com

    感谢您的回答。