This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:过压..........

Guru**** 2503725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632346/sn74cb3t3245-over-voltage

器件型号:SN74CB3T3245

 我遇到了74CB3T3245问题。 正如您在附加测量中看到的、当他们使用3.3V Vcc 时、他们在输出上看到大约4.0V 的电压?

 

  • 黄色、蓝色和紫色通道是通过74CB3T3245传递的三个信号。

  • 绿色表示电源电压。

  • 74CB3T3245的所有输入为3.3V。

  • 没有高于3.3V 的输入。

  • 如您所见、正是蓝色+紫色通道的变化提高了黄色通道上的电压。

  • 数据表指示74CB3T245在1为"~ Vcc"时的输出。 我找不到任何最大/最小值。

 

有什么关于如何实现这一目标的想法吗?


 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Anders。 您的输出波形捕获对于我们了解您的问题非常有帮助。

    由于黄色、蓝色、紫色都在输出侧捕获。 您是否还会向我们发送相应的输入? 此器件不是简单的开关、而是具有电平转换功能的开关。 我想知道你觉得奇怪的是不是因为它的水平变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将尝试获取输入信号。  

    当输出电压为3、3V 时、为什么会看到4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    问得非常好。 从技术角度讲、您不应看到任何高于电源的电压。 这就是我要求您提供输入电压曲线的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    现在提供所需的图片。  

    在该卡上、效果略低。 3.66V、而不是先前测量中出现的~ 3.8V。
    我在我测量的所有卡片上都得到了这种效果。 不过、确切的电压电平会有所不同。
    
    绿色=输入>>黄色=输出。
    紫色=输入>>蓝色=输出。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    它看起来输出信号会复制输入信号、但接地上移除外。 您是否认为这是由于输入和输出不在接地线迹上共用接地或接地线迹上具有大电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不这么认为。

    该卡具有实心接地平面和3.3V 电源计划、所有组件都直接连接到该计划。
    在接地平面设计中、本地基准变化不能超过纳秒左右。 在这里、我们将讨论一段时间内的恒定直流失调电压。

    FAN Wang、请直接与我联系、以便我可以共享原理图和布局。