This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:I2C 作为模拟多路复用器的输入信号

Guru**** 2524640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/633220/cd74hc4067-i2c-as-a-input-signal-to-an-analog-mux

器件型号:CD74HC4067

参考:  

上面提到的器件是否也可以与400kHz I2C SDA 信号配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、模拟带宽为89000 kHz、这对于 I²C μ s 来说绰绰有余。