This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:是否有一个与 TS3A5223类似的 TI 交叉点开关?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TS3A26746E, SN74CBTLV3383, SN74CBT3383

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/633195/ts3a5223-is-there-a-ti-cross-point-switch-similar-to-ts3a5223

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: TS3A26746ESN74CBTLV3383SN74CBT3383

E2E、

是否有交叉点多路复用器?

 


  • 当选择为高电平时、OUT1=IN1、OUT2=IN2

  • 当选择为低电平时、OUT1=IN2、OUT2=IN1

目前我计划使用 TS3A5223。 如果您有更好的建议、敬请告知、谢谢!

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我不知道您需要交换多少位。

    TS3A26746E 可具有1位交换。

    SN74CBTLV3383最多可接受5位总线交换。  

    SN74CBT3383最多可接受5位总线交换。 其电源为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    感谢您的反馈。 客户希望首先尝试 TS3A5223、我们已为他们应用了样片。
    如果需要进一步的帮助、我们会告诉您。

    谢谢、