This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357:TS5A3357离子(OFF)参数

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632913/ts5a3357-ts5a3357-ion-off-parameter

器件型号:TS5A3357

大家好、团队、

我的客户使用 TS5A3357、当他们将 COM CONNECT 设置为 NO2并且发现 NO0的电压也会受到影响时、压降大约为0.4V。 此下降是否由 Ion (off)引起? 是否有风险? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南方、

    当 COM 和 NO2被连接时、如果所有电压条件都在建议的运行条件内、则不应影响 NO0。

    例如、如果您的 NO0/1/2和 COM 超出 V+或低于接地、则通道之间会产生干扰。