请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22362 E2E、
在推荐条件下、VCC 范围为2.3V 至5.5V、最大输入电压为5.5V。
在给定的情况下、VIN 将高于 VCC 电压、例如 VCC = 3.3V 或1.8V、但 VIN = 5.5V。
此用例是否允许组合? 换句话说、允许对超出实际 VCC 范围的 VIN 引脚施加更高的电压?
数据是否正确? 如果是、请说明技术原因。
谢谢、
Adam