This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ts5a22362:VIN 建议的工作条件是否正确?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632511/ts5a22362-vin-recommended-operating-conditions-correct

器件型号:TS5A22362

E2E、

 

在推荐条件下、VCC 范围为2.3V 至5.5V、最大输入电压为5.5V。

在给定的情况下、VIN 将高于 VCC 电压、例如 VCC = 3.3V 或1.8V、但 VIN = 5.5V。

此用例是否允许组合? 换句话说、允许对超出实际 VCC 范围的 VIN 引脚施加更高的电压?

数据是否正确?  如果是、请说明技术原因。

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、数据表是正确的。 TS5A22362的输入电压允许高于 VCC。 绝对最大值表显示了 Vi 电压不是由 VCC 决定的。  

    电路的根本原因是 IN 引脚与 VCC 之间没有 ESD 路径、IN 引脚的输入级是具有高阻抗的 CMOS 栅极。