This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B-Q1:由3.3V 电源供电运行

Guru**** 1163360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632507/cd4066b-q1-operation-with-3-3v-supply

器件型号:CD4066B-Q1

建议运行条件表显示电源电压 VDD 可低至3V。  我想使用3.3V 电源的该器件。 3.3V 电源时的控制输入 VC 的开/关条件是什么?  也就是说、连接开关时 VC 输入必须达到多高、断开开关时 VC 输入必须达到多低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    VIH 随 VDD 而变化。 因此、VIH (min)= 3.3V/5.0V * 3.5V = 2.31V。

    VIL 随 VDD 变化不大。  您可以使用 VIL (max)= 1V。