请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A4751 主题中讨论的其他器件: SN74LVC126A
尊敬的先生/女士:
TS3A4751数据表中指示的带宽 为123MHz。
但它没有提到它是否为-3dB?
但是 、下面显示的数据表中有 BW 图 、在-3dB 时、频率 约为70MHz。
为什么信息不是很理想?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
TS3A4751数据表中指示的带宽 为123MHz。
但它没有提到它是否为-3dB?
但是 、下面显示的数据表中有 BW 图 、在-3dB 时、频率 约为70MHz。
为什么信息不是很理想?
谢谢。