This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4067B:使用 CD4067的4至20mA 信号模拟多路复用

Guru**** 2512525 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506, MUX36S16, CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/631583/cd4067b-4-to-20ma-signal-analog-multiplexing-using-cd4067

器件型号:CD4067B
主题中讨论的其他器件:MUX506MUX36S16

我是否可以使用两个 CD4067    在5V 或10V 时对单通道至16通道4-20mA HART 信号进行多路复用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vemana、

    是的、您可以使用 CD4067B 进行1:16电流源选择。 您还可以考虑 MUX36S16和 MUX506。 您想提醒一下 HART 是什么意思以及您的系统 ADC 位宽度吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HART 表示高速 ADDRRESSABLE 远程传感器

    范王、感谢 您的回复

    此致

    Vemana Shankar