This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:此产品能否用作射频开关

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/630802/tmux136-can-this-product-be-used-as-an-rf-switch

器件型号:TMUX136

我们的客户之一目前正在将 CEL SPDT 开关用于其天线分集应用。 本质上、它们使用此开关在两个不同的天线之间进行切换、以确定哪一个具有更好的性能。

 我之前看的是 TMUX136、这是为数不多的能够在2.4GHz+范围内运行的解决方案之一。 我想了解该产品是否可用作射频开关、如果使用 TMUX136、是否存在任何问题?

此致、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    CG2179M2器件采用 GaAs 工艺、而 TMUX136采用硅 CMOS 工艺。 通常、在射频应用中使用我们的硅 CMOS 开关的限制因素是它们希望通过开关的功率量、因为 GaA 通常可以处理比 CMOS 更高的功率。

    此外、大多数射频工程师希望数据表中具有更多的线性规格 、如 P1dB、IP3等 、 如果没有专门提到的这些规格、他们不愿意在系统中提供这些规格。  

    如果 CMOS 选项的成本低于 GaA 以进行试验 、 则 TMUX136可用于 低于20dBm 的低功耗和高达6GHz 的信号。   

    下面是几张有关 CMOS 和 GaAs 工艺权衡差异的快速幻灯片。

    http://www.cel.com/pdf/appnotes/an1045.pdf

    谢谢、

    Adam