请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TS3USB3200、 SN74CBTLV3257、 TS3A5018
我们正在寻找有关 TI 为 SPI 提供的任何多路复用器开关的更多信息。 以下是我们要寻找的规格:
3PDT (2个 DPDT 也可以工作)
BW >= 100MHz
Ron <= 10欧姆
DSBGA、uQFN 或类似小型封装
TS3USB3200这样的器件会很棒、除了我们不需要5.5 GHz 带宽。 如果您携带类似的物品、但速度较低、以便我们可以减小尺寸/成本、这将是理想选择