This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051B 的导通电阻和输出电容规格

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/629175/cd4051b-on-resistance-and-output-cap-spec-of-cd4051b

器件型号:CD4051B

您好、应用支持团队、

您能给我以下客户问题的评价吗?

您能告诉我分别为-55C、25C、125C 时的最小导通电阻吗?

2.您能告诉我最小和最大输出电容(cos)吗?

 感谢您的支持。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takeshi-San、

    1) 1) TI 不提供 Ron 参数的最低规格、因为大多数客户都需要较低的导通状态电阻器件。 最低规格还要求进行生产测试、并且报废可能更好地执行 Ron 材料的材料不会将其提供给客户。

    需要最小导通状态电阻值的开关连接了什么? 大多数客户在其设计中使用最大值来了解最坏情况。

    是否有指定最小导通状态电阻的竞争器件?

    2) 2)导通状态电容在整个温度~+/-10%范围内变化不大

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的评论。 如果有任何有关此问题的更新、我将发布它。