This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:您是否认为 TS3L500是 RGMII 接口的理想器件

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500, TS3DDR4000, TS3DV642, TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/629330/ts3l500-do-you-think-ts3l500-is-the-right-device-for-rgmii-interfaces

器件型号:TS3L500
主题中讨论的其他器件: TS3DDR4000TS3DV642TS3USB221A-Q1

E2E、

您认为 TS3L500是 RGMII 接口的合适器件吗?  您是否具有此器件的汽车版本?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我假设您正在考虑1GHz RGMII 接口。 我还假设您的 RGMII 接口包含
    TXC、TX_CTL、TXD[3:0]、
    RXC、RX_CTL、RXD[3:0]。
    时钟频率为125MHz、而数据位在上升沿和下降沿触发。

    如果您要在两个 PHY 或两个 MAC 之间切换12个信号、您要查找的器件为12通道2:1、带宽至少支持125MHz。 TS3L500仅为8通道2:1、因此不适合使用。 TS3DDR4000或 TS3DV642将是12通道选项。
     
    但是、如果您不需要对 TXC、TX_CTL、RXC 和 RX_CTL 以及8通道进行多路复用就足够好了、TS3L500和 TS3L501都应满足您的要求。 目前、我们没有汽车 TS3L500或 TS3L501。

    我们有 TS3USB221A-Q1汽车 USB 开关、但您需要其中4个开关才能为8通道 RGMII 供电。 另请注意、未在完整 VCC 范围内指定 USB 开关带宽。