请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L500 主题中讨论的其他器件: TS3DDR4000、 TS3DV642、 TS3USB221A-Q1
E2E、
您认为 TS3L500是 RGMII 接口的合适器件吗? 您是否具有此器件的汽车版本?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
E2E、
您认为 TS3L500是 RGMII 接口的合适器件吗? 您是否具有此器件的汽车版本?
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
我假设您正在考虑1GHz RGMII 接口。 我还假设您的 RGMII 接口包含
TXC、TX_CTL、TXD[3:0]、
RXC、RX_CTL、RXD[3:0]。
时钟频率为125MHz、而数据位在上升沿和下降沿触发。
如果您要在两个 PHY 或两个 MAC 之间切换12个信号、您要查找的器件为12通道2:1、带宽至少支持125MHz。 TS3L500仅为8通道2:1、因此不适合使用。 TS3DDR4000或 TS3DV642将是12通道选项。
但是、如果您不需要对 TXC、TX_CTL、RXC 和 RX_CTL 以及8通道进行多路复用就足够好了、TS3L500和 TS3L501都应满足您的要求。 目前、我们没有汽车 TS3L500或 TS3L501。
我们有 TS3USB221A-Q1汽车 USB 开关、但您需要其中4个开关才能为8通道 RGMII 供电。 另请注意、未在完整 VCC 范围内指定 USB 开关带宽。