This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364-Q1:原理图审阅

Guru**** 2594990 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364-Q1, RC4580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1182195/ts5a22364-q1-schematic-review

器件型号:TS5A22364-Q1
主题中讨论的其他器件: RC4580

您好、专家、

请查看以下原理图、我们将 TS5A22364-Q1用作音频多路复用器、以馈送两个笔记本电脑音频辅助信号、如图所示。 多路复用器中选定笔记本电脑的输出立体声将连接到 RC4580 OPAMP。

问题是、当我将辅助电缆插入音频辅助连接器时、输出侧没有收到任何信号。  我有什么问题吗? 在哪里连接音频连接器的第1个引脚(GDN)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    我没有看到任何特别突出的东西。 您能否发送 I/O 和电源的一些波形?  

    我建议将您的引脚1 GND (GND_LP1)接至系统接地。 因此、22364器件用作接地的同一接地端。  
    我认为、从技术角度而言、您的引脚3应该是您的尖端(音频左侧)、而您使用的引脚4用作引脚5的偏置、该引脚是检测引脚、但从电气角度而言、 这样做的方式应该可以、因为您将引脚4和5短接在一起。 这可能不是问题、但认为也不会影响启动。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    如图所示、AUX 插孔的引脚排列。 引脚编号 3不会是该电路的问题。  

    不过、我将辅助连接器的引脚1提供给系统的公共 GND。

    请检查示波器上的音频信号波形:AUX 连接器左侧的输入  

    辅助连接器的输入右侧  

    TS5A22364-Q1 左侧音频输出  

     TS5A22364-Q1 右侧 音频输出  

    谢谢、

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohit、

    这看起来像是两端的噪声以及在输出端滤除的一些噪声。 您是否实际在输入端应用了音频信号? 或者、相对于音频信号电平的范围、这只是非常缩小了吗?

    您能否绕过多路复用器并查看是否有音频可供启动?   

    您能否同时探测电源和控制引脚以及输入/输出。 在这里、将它们放在同一个图上与多个单独的波形也是首选。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    是的,我应用了实际的音频信号(音乐)。 我对笔记本电脑辅助音频波形一无所知。 可以发送一些波形或频率、Vrms 相关的音频信号吗?

    我可能会向您发送明天需要的多个波形。

    输入波形直接通过3.5mm 音频辅助插头引脚测量。

    谢谢

    Mohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、  

    我也不是音频波形方面的专家(我们有一个音频 E2E,可以回答更多的音频特定问题 :https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum),但我在这里要强调的是,我们实际上是在向多路复用器的输入端提供信号。
    我建议不要实际使用音频、而是应用1kHz 音调波、这样我们就可以看到我们是否正确切换。 重点是确保我们可以首先切换信号。 这是我在波形中要查找的内容。 理想情况下、我们可以看到1kHz 输入、控制引脚的状态、电源引脚电压和公共输出、并查看其中发生的情况。

    这里的另一个选项是、还可以使用 ABA 交换器件。 因此、请用新的22364替换当前22364、然后查看具体器件是否出现问题。

    谢谢、
    Rami