This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E-Q1:电源电流和电容器放置

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/629017/ts3a27518e-q1-supply-current-and-capacitor-placement

器件型号:TS3A27518E-Q1

V+= 3.3V 时的正电源电流是多少?

您是否建议在 Vcc 引脚旁放置一个电容? 如果是、有什么价值?

谢谢、

英里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、

    TS3A27518E-Q1数据表描述了该器件在3.3V、2.5V 和1.8V 三种不同电压电源电平下的特性、并且具有+/-10%的容差、因为系统电源并不完美。  

    开关 IC 的电源电流将随施加到 Vcc 或 V+引脚的电压而变化。  Vcc 或 V+上的较高电压将导致 IC 的高电流消耗。  由于大多数工程师都关心 IC 的最大功耗、因此数据表中的 ICC 或 I+规格在3.6V、2.7V 和1.95V 的最高电压容差下列出  

    该数据表在25°C 时的额定功耗为40nA、这是3.6V 电源的典型功耗。  如果使用较低的电压、则器件将消耗较少的电流。

    您使用此开关的原因是什么?要知道系统中的<40nA 是否会出现问题?

    通常的做法 是在电源引脚上放置旁路电容器、以滤除不必要的噪声。  如果您要通过开关传递对 噪声敏感的模拟信号、这一点就更加重要;如果您要通过开关传递数字信号、这一点就不太重要。  什么类型的信号 正在通过开关?

      要挑选的电容器的值通常 为1uF 或0.1uF、放置在尽可能靠近 IC 的位置 、但您必须检查为 IC 供电的电路类型、以确定尺寸。   例如  、LDO 上的电容不正确会导致振荡。  

    谢谢、

    Adam