V+= 3.3V 时的正电源电流是多少?
您是否建议在 Vcc 引脚旁放置一个电容? 如果是、有什么价值?
谢谢、
英里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
V+= 3.3V 时的正电源电流是多少?
您是否建议在 Vcc 引脚旁放置一个电容? 如果是、有什么价值?
谢谢、
英里
英里、
TS3A27518E-Q1数据表描述了该器件在3.3V、2.5V 和1.8V 三种不同电压电源电平下的特性、并且具有+/-10%的容差、因为系统电源并不完美。
开关 IC 的电源电流将随施加到 Vcc 或 V+引脚的电压而变化。 Vcc 或 V+上的较高电压将导致 IC 的高电流消耗。 由于大多数工程师都关心 IC 的最大功耗、因此数据表中的 ICC 或 I+规格在3.6V、2.7V 和1.95V 的最高电压容差下列出
该数据表在25°C 时的额定功耗为40nA、这是3.6V 电源的典型功耗。 如果使用较低的电压、则器件将消耗较少的电流。
您使用此开关的原因是什么?要知道系统中的<40nA 是否会出现问题?
通常的做法 是在电源引脚上放置旁路电容器、以滤除不必要的噪声。 如果您要通过开关传递对 噪声敏感的模拟信号、这一点就更加重要;如果您要通过开关传递数字信号、这一点就不太重要。 什么类型的信号 正在通过开关?
要挑选的电容器的值通常 为1uF 或0.1uF、放置在尽可能靠近 IC 的位置 、但您必须检查为 IC 供电的电路类型、以确定尺寸。 例如 、LDO 上的电容不正确会导致振荡。
谢谢、
Adam