This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:器件在断电时是否具有默认模式

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362, TS5A23159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/628610/ts5a22362-does-the-part-has-default-mode-when-power-off

器件型号:TS5A22362
主题中讨论的其他器件: TS5A23159

终端用户向我们发送信息、告知我们在 音频源未通电时测试 TS5A22362 COM 是否连接到 NC 或 NO。

我看到部件不建议 COM 折页和 NC,设计上没有浮点。

com 是否连接到一个输出通道 NC 或 NO 作为器件默认模式、或者器件没有高电阻模式、 COM 和 NC、不能同时分频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lanjie、

    TS5A22362开关状态未在 Vcc = 0V 的情况   下定义。如果您希望在 Vcc = 0V 时保证定义的高阻态、则需要选择具有断电保护功能的器件。  您可以通过查找 Vcc = 0V 的泄漏规格来判断开关是否具有此功能、如 TS5A23159。  

    谢谢、

    Adam