This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4066:需要一个数控模拟开关

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/628543/cd74hc4066-need-a-digitally-controlled-analog-switch

器件型号:CD74HC4066
主题中讨论的其他器件:TS12A4514

需要一个数控模拟开关来从5伏电源切换12伏直流(极低电流)。 74HC4066的电源为2至6伏。 我需要切换12伏 SPST NO。 我是否需要一个工作电压为12伏的开关来切换12伏? 74HC4066在由5伏电源和5伏数字逻辑驱动时是否会切换12伏? 或者对于74hc4066、12伏电压是否太大? 您会推荐什么?  提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所见、 所有模拟开关 在模拟引脚上都有 ESD 保护二极管、即开关信号不得超过 VCC、或必须限制为小电流(但二极管仍会钳制信号)。

    考虑一个像 TS12A4514这样的器件(它有一个 TTL 兼容控制输入)、此时 VCC = 12V