This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 7SB385DFT2G (单通道、1:1 SPST)引脚对引脚器件?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/628436/7sb385dft2g-1-channel-1-1-spst-pin-to-pin-device

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G66TS5A3166

团队、

我们是否有任何与 7SB385DFT2G 引脚对引脚兼容的器件?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    我在 TI.com 上使用了开关搜索工具、用于1通道、1:1 SPST、Vdd 5V 和 SC-70封装。   这些器件中的大多数 具有相同 的封装和引脚排列、因此您有许多选择。  

    您还需要在应用中考虑哪些其他参数?  

    成本最低的器件看起来像 SN74LVC1G66、如果您想要断电保护、TS5A3166是另一种选择。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    非常感谢。 我认为 SN74LVC1G66正是我想要的。
    此致、
    网卡