This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3125:RGY 中心焊盘连接= GND?

Guru**** 2563460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/628167/sn74cb3q3125-rgy-center-pad-connection-gnd

器件型号:SN74CB3Q3125

大家好、  

简单的问题:中央焊盘是否在器件内接地? 时间的99.9999%。 但是、我在数据表中看不到针对焊盘连接的特定标注。 因此、我希望安全性比抱歉更好。  

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (笑声) 我指的是 RGY 封装:)- Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    将散热焊盘接地通常是一种做法、因为它通常具有最高的质量。 对于这些器件、散热焊盘不是内部连接的、就是接地的、因此您可以将散热焊盘连接到接地节点而不会出现任何问题。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 非常感谢。