This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A44513:如果我们失去电源电压、会发生什么情况?

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A44513, SN74CB3Q3125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/625987/ts12a44513-what-happens-if-we-lose-the-supply-voltage

器件型号:TS12A44513
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3125

如果我们失去电源电压、会发生什么情况? 触点是常开还是常闭? 换言之、常闭或常开只是所需驱动信号的反转、还是也会影响 IC 无电源时开关的默认条件?

您是否具有 ESD 等级更高的相同或类似器件?

谢谢你

Enzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo、

    TS12A44513不是机械开关、因此没有任何物理移动部件会接触焊盘。  器件是一种固态开关、常闭和常开术语借用了机械开关、但不准确。  更好的用法是导通(FET 导通)或不导通(FET 关断)。

    TS12A44153没有断电保护功能、因此 当 Vcc = 0V 或电源电压松动时、信号路径没有定义的状态。  当 Vcc = 0V 时、具有断电保护功能的器件将具有定义的高阻态。  与 SN74CB3Q3125类似、在断电条件下、数据表中会指定泄漏。

    您可以使用 TI.com 上的开关搜索工具 来查找具有此功能的器件、但该工具尚不完美、因为我已发现错误。

    让我知道、这是否更清楚地说明  了当 Vcc = 0V 时、固态 FET 开关会发生什么情况。  您还可以查看常见问题 解答页面、了解有关固态 FET 开关的更多信息。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的快速且高效率的回答。 关于 ESD、您是否有具有更高值的器件? 或者、您是否建议使用保护电路(例如、在每个输入端连接到 GND 和 VCC 的两个二极管)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo、

    我在第一部分很忙、我忘记了第二部分关于 ESD 的内容。  您可以使用 开关 搜索工具 来查看器件的 ESD 额定值、并对其进行排序。   

    是的、您还可以使用 外部保护二极管 、这是我们的客户常见的添加保护措施。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢你。

    我们关注安全性:)因此、如果出现故障(例如过流或过压、ESD 等)、 负载侧和右侧 GND 之间存在短路风险? 换言之、此器件不能保证与传统信号继电器的安全等级相同(关于此点)、因为负载和控制线圈之间的短路基本上是不可能发生的事件?

    最好  

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo、

    如果固态开关发现 ESD、过压或过流事件超出绝对最大规格、则无法保证器件的性能。  故障 性能可能与 参数性能的变化一样良好 、也可能与开路或短路一样严重、但无法保证 IC 是否暴露在其最大规格之外会发生何种类型的损坏。    

    如果您担心固态开关 暴露在超出绝对最大额定值的事件中、并且不可能出现潜在故障、那么我认为您需要采用不同的技术、例如机械继电器、其中的引脚短路 金属片可能会从触点脱落、以确保开路。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adam:

    感谢您的回答。

    即使 VCC 丢失(如 SN74CB3Q3125) 但电源电压至少为12V、您能否提供具有定义状态的器件?

    我找不到任何组件、但可能我错过了一些东西。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Enzo、

    我知道您没有遗漏任何东西。  您可能会发现许多器件已使用15年以上。  请期待我们明年推出的新器件将在数据表中定义这些特性。

    谢谢、

    Adam