This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:当 Vcc 3.3V 时、Vin 可支持1.8V。

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/626822/sn74cb3q3245-when-vcc-3-3v-vin-can-support-1-8v

器件型号:SN74CB3Q3245
主题中讨论的其他器件: TS3A4751

您好!

您是否可以帮助我确认单开关(SN74CB3Q3245RGY) VCC 3V3、对接1.8V 电平信号以确认是否存在问题? (因为我看到规格适用于3V3电源、VIH 最小值为2V)谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    Vcc = 3.3V 的 SN74CB3Q3245器件可在 I/O 路径引脚 Ax 和 BX 上传递0V 至5.5V 范围内的任何电压。  此外、在3.3V 电源下、OE 引脚的 VIH 电平为2V

    在电源引脚 Vcc 上具有3.3V 电压时、IC 可提供1.8V 信号。  如果 OE 引脚上的控制信号为1.8V、则无法保证器件在 A 和 B 引脚之间为高阻态。

    如果您希望通过1.8V 信号控制控制控制逻辑、可以尝试使用2个 TS3A4751器件。  您认为这会起作用吗?

    谢谢、

    Adam