This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:该器件对 FM 有何作用?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/625244/ts3a227e-what-does-this-device-do-with-regards-with-fm

器件型号:TS3A227E

您好!

TS3A227 E 支持 FM。
您能 解释一下这一含义吗?
请告诉 我有关使用和应用的信息。



此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于任何混淆、我深表歉意。 该器件不进行任何频率调制(FM)、但能够在高达该带宽的范围内传递信号、这是音频开关的典型特性。

    请参阅 TS3A227E 数据表中的方框图、其中显示了我们为 FM 接收器提供的功能:

    下面的一个片段显示了第8页上 TS3A227E 的带宽:

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊-圣、

    感谢您的回答。
    我不敢问、但此功能的作用是什么?
    请告诉 我使用和应用示例。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    如果我的原始回答是不明确的、我会感到很抱歉。 这是一个开放论坛、我们鼓励您对 TI 提供的产品提出与工程和应用领域相关的所有问题。 请随时提出问题。 我提到了数据表的页码、以便其他读者可以参考这些页码以了解更多信息。

    该内部 FET 的功能是实现数据表第20页中提到的 FM 无线电支持:

    然后、第23页将再次显示如何启用此函数:

    请理解、将天线连接到该引脚并不那么简单。 您将需要一些连接到该引脚的匹配网络的外部 FM 接收器才能使用此功能。  

    一个示例应用是、如果您的移动设备中包含 TSA3227E、则可以将其与 FM 接收器连接、现在您的移动设备将能够接收 FM 无线电。  

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊-圣、

    感谢您的支持。
    我将向  客户报告您的解释。

    此致、
    Yusuke /日本地区