This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:关于2XSPDT 和1XDPDT

Guru**** 2385290 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/625248/ts3a227e-about-2xspdt-and-1xdpdt

器件型号:TS3A227E
主题中讨论的其他器件:TS3A226AE

您好!

客户正在比较 TS3A227E 和 TS3A226AE。
这两个器件具有以下表示法差异。
您能解释 一下2XSPDT 和1XDPDT 之间的区别吗?



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuseke-San、您好!

    要解释这一点、首先我需要细分首字母缩略词。
    SPDT 表示单拉双投、它基本上是一个2:1开关、在该开关中、开关从两个不同的"抛出"更改信号。
    DPDT 表示双拉双投、它实际上是一个2通道2:1、这意味着其中有两个。

    现在、您将注意到 TS3A227E 实际上具有2个 SPDT、这意味着它也是2通道2:1。

    在某种意义上、它们具有相同的功能。 在某些情况下、DPDT 具有一个单信号使能两种2:1开关配置的输出、而在2 x SPDT 器件中、将有两个单独的信号分别控制每个2:1配置。

    我希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊-圣、

    感谢您的支持。
    我理解您的解释。
    我将向客户报告。

    此致、
    Yusuke /日本地区