This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:IBIS 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/626255/ts5a3157-ibis-model

器件型号:TS5A3157
主题中讨论的其他器件: TS5A23157

您好!

TS5A23157的 IBIS 模型用于仿真 TS5A3157。 但是、当在 Cadence 17.2上打开时、我们发现所有引脚实际上都是 IbisInput 模型类型。 由于这些引脚是 I/O、是否应该有用于 NO、NC 和 COM 的 IbisOutput 模型类型?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YY、

    通过查看该模型、输入模型(TS5A23157_IN_xx)仅适用于输入引脚。 对于 NO、NC 和 COM 引脚、您需要将其配置为开关。  

    例如、如果引脚1为低电平、则引脚10连接到引脚9、您可以在模型线路126和线路105中看到这一点。 如果引脚1为高电平、则引脚10连接到引脚2、您可以在模型行130和106中看到这一点。

    要获得正确配置模型的帮助、请联系 Cadence 支持。 我们没有 Cadence 17.2、无法对此进行评论。

    谢谢、
    JC