This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:我的波形在通过开关时会反向

Guru**** 2670215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3306, SN74CB3T3306, SN74CB3Q3306A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/623721/sn74cb3t3306-my-waveform-is-reversed-when-it-passes-through-the-switch

器件型号:SN74CB3T3306
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3306SN74CB3Q3306A

E2E、

 

我 使用的是 SN74CB3T3306DCTR,但发现 B1信号相反,波形如下所示。

我想知道这是否发生在其他项目中、或者您是否有其他推荐 IC?

 

 


 

 

频道1:A1;

频道2:A0;

频道3:B1;

通道4:B0



 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我们很失望看到了这些示波器迹线、因为我们的器件内部应该没有任何东西会导致这种情况。


    我的团队对问题可能是什么有一些怀疑、但我们需要您提供更多范围跟踪、以帮助我们。

    我们认为、您的电路板上可能会出现内部短路或短路。  

    由于我们无法看到其他信号来自何处、因此我们现在怀疑它与我们的器件相关。

    您能否向我们提供仅进入通道1的输入的示波器捕获、以及进入通道2的任何内容。
    您是否还能为我们提供示波器跟踪、其中仅包含进入通道2的信号、而通道1中没有任何信号。

    谢谢、
    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊

    我尝试使用 SN74CBT3306、但未找到问题。  我对这个问题仍然感到奇怪。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    您在使用 SN74CB3T3306时看到的性能是意外的、但是、如果没有示波器跟踪、我们无法继续进一步调查。

    我很高兴您能够使用 SN74CBT3306解决此问题。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    很抱歉、稍后、问题在变为使用 SN74CB3Q3306A 后得到解决。