This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501E 可支持的最大长度

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS3L500, TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/623955/ts3l501e-maximum-length-that-ts3l501e-can-support

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS3L500TS3L500AE

大家好、

客户正在评估 TS3L501E。 他们想知道此 LAN 交换机输出和连接器之间的最大长度。 我们是否有该参数?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    TS3L501E 是无源 FET 开关、不具备任何驱动能力、因此 LAN 输出和连接器之间的最大长度没有参数。  无源 FET 开关将根据数据表中的导通状态电阻和导通状态电容规格在信号通过时衰减信号。  

    当您计算 LAN 驱动器可支持的最长长度时、包括上述无源 FET 开关的寄生效应。  计算将取决于 LAN 发送器的驱动能力和接收器的灵敏度。   

    哪个设备驱动您的 LAN 信号?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的详细解释。该器件是一款 LAN PHY RTL8111EPV。
    我们能否大致计算此开关的损耗?
    此致、
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    RTL8111EPV 应该是一对良好的 TS3L501E。 我们的 TS3L501E 具有8个通道、其带宽为每通道600MHz。 只要信号链带宽足够、使用该器件就非常安全。


    如果您需要更高的带宽、也可以考虑使用

    TS3L500、11通道(8个信号+ 3个 LED)、每通道1.1GHz

    TS3L500AE、11通道(8个信号+ 3个 LED)、950MHz/每通道