This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3245A:为电平转换应用设置 VCC

Guru**** 681440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/623935/sn74cbt3245a-setting-vcc-for-level-shifting-application

器件型号:SN74CBT3245A

您好!

如果我们将购买的所有器件的 VCC 设置为4.2V、这是否保证 A 侧 IO 引脚在所有条件下的最大电压为3.3V? 想知道 VCC 的变化对于我们用于在一侧实现相同最大3.3V 电压的每个器件而言可能是什么。 +/- 0.2V、+/- 1V?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    让我尝试并重新表述您的问题、以确保我正确理解。  您想知道 FET 开关 VT 阈值的变化、该变化会导致输出信号相对于输入信号发生削波。  例如、VT 的统计分布是制造过程的结果。  

    我需要咨询我们的设计团队、因为我认为信息是 TI 专有 芯片处理的商业秘密。  我将告诉您我们是否可以共享这些信息。

    您为什么需要知道系统中的这些信息?  也许我们可以帮助您找到一个不同的参数 、以便我们可以共享信息。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    在我们的设置测试中、我们看到当 Vcc 大约为4.2V 时、A I/O 引脚上的电压达到3.3V、FET 关闭。 此时、B 侧将其余部分上拉至5V (通过电阻器上拉至5V 时)、而 A I/O 引脚保持在3.3V。 我们的 A 侧不能超过3.3V、因此我们希望在所有条件下都能保证在3.3V 时达到最大输出电压。 因此、想知道使用的所有器件上的 Vcc 是否在4.2V 左右将使一侧不会超过3.3V。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    SN74CBTXXXX 器件是无源 NMOS FET 开关、信号路径 A/B 引脚上的电压将由 IC 周围的系统决定、因为它没有任何拉电流或灌电流能力。 您是否在开关周围有系统的原理图或图?


    在 Vcc 设置为4.2V 且信号路径导通的情况下、 如果您在 A 侧或 B 侧放置了5V 电压、则会注意到信号路径的另一侧不会将电压提高到5V、而是由于 Vtidts <Vgs discussed above. 而导致电压大约为3.3V 如果信号路径未导通、它将为高阻态、只有几个微安电流能够从信号路径的一侧泄漏到另一侧。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、我认为这正是我们想要的。 这是一个原理图、我希望它可读。 理想情况下、当 Vcc = 4.2V 时、我们将有 A=B、直至 A 达到大约3.3V、此时 FET 有效关闭、B 引脚应将剩余部分拉至5V、而 A 保持在3.3V (不能具有高于3.4V 的电压、否则可能会损坏 FPGA)。 所有8个通道的设置相同。 因此、我们发现我们使用的样片器件上的 Vcc = 4.2V、但我们想知道、对于我们使用的所有器件、这一点是否大致相同。 那么、在所有条件下、Vcc=4.2V 是否会在 I/O 引脚上保证最大3.3V 电压? Vcc=4.2V 是否适用于我们使用的所有器件、或者某些器件可能需要4.1V 来保证最大3.3V 电压? 如果该变化仅为+/- 0.1V、那么我们可能还可以、但如果它远高于此值、我们可能需要重新思考。  

     

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    感谢您提供的额外图表、帮助您进一步了解您的需求。  我们并不专门保证 FET 开关的 VT 电压变化容差、因此我在下面为您提供了一个如何校准 VT 变化的解决 方案、或者我们可能希望查看一组不同的器件。  

    我是否可以建议在您的应用中使用 SN74CB3TXXXX 系列或 SN74CBTDXXXX 系列开关?  这些器件专为您所需的电平转换功能而设计、可以省去您的一些附加电路。  我随附了一些应用手册、这些手册有助于提供更多详细信息。  

    谢谢、

    Adam