您好!
如果我们将购买的所有器件的 VCC 设置为4.2V、这是否保证 A 侧 IO 引脚在所有条件下的最大电压为3.3V? 想知道 VCC 的变化对于我们用于在一侧实现相同最大3.3V 电压的每个器件而言可能是什么。 +/- 0.2V、+/- 1V?
谢谢、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我们将购买的所有器件的 VCC 设置为4.2V、这是否保证 A 侧 IO 引脚在所有条件下的最大电压为3.3V? 想知道 VCC 的变化对于我们用于在一侧实现相同最大3.3V 电压的每个器件而言可能是什么。 +/- 0.2V、+/- 1V?
谢谢、
Nick
尊敬的 Adam:
是的、我认为这正是我们想要的。 这是一个原理图、我希望它可读。 理想情况下、当 Vcc = 4.2V 时、我们将有 A=B、直至 A 达到大约3.3V、此时 FET 有效关闭、B 引脚应将剩余部分拉至5V、而 A 保持在3.3V (不能具有高于3.4V 的电压、否则可能会损坏 FPGA)。 所有8个通道的设置相同。 因此、我们发现我们使用的样片器件上的 Vcc = 4.2V、但我们想知道、对于我们使用的所有器件、这一点是否大致相同。 那么、在所有条件下、Vcc=4.2V 是否会在 I/O 引脚上保证最大3.3V 电压? Vcc=4.2V 是否适用于我们使用的所有器件、或者某些器件可能需要4.1V 来保证最大3.3V 电压? 如果该变化仅为+/- 0.1V、那么我们可能还可以、但如果它远高于此值、我们可能需要重新思考。
谢谢、
Nick