This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于四路 SPI 的总线开关解决方案

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, SN74CBT16214, TS3USB3031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/625154/bus-switch-solution-for-quad-spi

主题中讨论的其他器件:TS3A27518ESN74CBT16214TS3USB3031

如果有推荐用于四路 SPI 的总线开关、请告诉我。

(我未找到匹配器件)

客户状况低于;

------------------------------

・主设备:1、从设备:3

・主器件的 I/O 端口通过总线开关连接这些从器件侧和开/关开关。

μ・始终通信一个主器件和任何一个从器件、另一个从器件被关闭。

------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    为什么主器件和3个从器件不能全部位于同一总线上、而是使用  QSPI 协议中定义的芯片选择位(/CS) 来确定要选择哪个从器件?  您的 I/O 是否仅限于与从器件进行通信?  

    当我在开关和多路复用器论坛上搜索 QSPI 时、我发现 TS3A27518E 器件周围有多篇文章。  这是一个6通道器件、开关意味着它可以切换 SPI 协议4个数据通道、时钟和/CS 的所有六个位。  

    TI 开关产品系列提供7种不同的3:1器件。  要涵盖 QSPI 的所有6位、您需要使用3个 TS3USB3031器件或1个具有6个未使用通道的 SN74CBT16214。  

    请告诉我这些功能是否适用于您的系统。

    谢谢、

    Adam