This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74LVC1G3157 (1通道2:1)输出选择偏置电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/624844/sn74lvc1g3157-sn74lvc1g3157-1-channel-2-1-output-select-bias-voltage

器件型号:SN74LVC1G3157

尊敬的先生:

我使用74LVC1G3157、请问

当 Vcc=5V、 a=3.3V 、S=L 时、

->B1=3.3V 或5V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    在 S 引脚上设置逻辑低电平将导致 B2路径上的 FET 为高阻态、而 B1路径上的 FET 将 其栅极电压偏置、从而导通 FET 并允许导通。   

    如上所示、SN74LVC1G3157是一款具有"传输门架构"的信号开关。  该 传输门包含一个与 PMOS FET 并联的 NMOS FET。  该结构将允许 IC 的 I/O 引脚(A 和 B1/B2)传递 "轨到轨" 电压、这意味着 IC 的电源轨从0到 Vcc 的电压。  如果您将 Vcc 引脚设置为5V 、您将能够在 I/O 引脚(A 和 B1/B2)上传递0至5V 范围内的任何电压。  

     在  电源电压为5V 的 I/O 电压下、此开关的导通状态电阻非常低。  正如您在下面看到 的、如果您在引脚上施加3.3V 电压、B1引脚上的电压将为3.3V、因为信号路径上的电阻非常小。

       您可以在本应用手册中找到有关信号开关操作的更多信息。

    谢谢、

    Adam