This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:3.3V 时我将看到的典型 IQ 是多少

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/624781/sn74lv4052a-what-is-the-typical-iq-i-will-see-at-3-3v

器件型号:SN74LV4052A

SN74LV4052APWR 是否有典型的 IQ 规格

数据表仅在电压为5V 时规格最大值为20uA。

 

3.3V 工作电压下的典型 IQ 是否会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进入实验室、按照数据表对其进行规格的方式进行了快速 IQ 测量:

    其中 int INH 引脚或 VI 连接到 GND、并由于 Iq 随温度升高而将温度升高到85°C。

    3.3V 时的测量电流:

    5V 时的测量电流:

    请了解这些是我在几个器件上看到的典型值、因此我们将看到的最大值是我们在数据表中规格的值。

    谢谢、

    Loie