This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:该器件是否具有转接驱动器/缓冲器功能?

Guru**** 2503515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/623207/sn74cbtlv3125-does-this-device-has-redriver-buffer-function

器件型号:SN74CBTLV3125

大家好、团队、

我想问 的是、SN74CBTLV3125具有转接驱动器还是缓冲器功能? 因为我的客户发现流经该器件的信号是否会更好。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我的团队目前没有此配置中的器件。
    我已将此问题重新分配给适当的团队、以便他们可以回答您的问题、因为他们可能在自己的产品组合中包含此问题。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    我不确定您要问什么。

    您是否在通过 SN74CBTLV3125时询问信号质量为何会提高、或者您是否在寻求此器件的缓冲版本方面的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys、

    问题是信号质量在通过 SN74CBTLV3125时为什么会提高? 此器件是否具有转接驱动器/缓冲器功能?
    谢谢。

    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Johnny 的澄清、
    我已要求多路复用器和开关应用专家为您进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    您能否澄清一下、信号质量会变得更好意味着什么?
    噪声是否更低? 信号值是否增大?
    如果您可以在开关在输入端关闭时、然后在开关在输出端打开时、为我们提供信号示波器截图、这有助于回答您的问题。

    谢谢、
    Loie