This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:SPI 总线开关中的串扰

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/615414/ts3a4751-crosstalk-in-spi-bus-switching

器件型号:TS3A4751

大家好、

我安装 了 TS3A4751PWR 来切换四线 SPI 总线、从而将闪 存切换至图形控制器(RA8875)。 我在开关电路中可能会遇到串扰问题。 当我将交换机和内存直接移除到图形控制器时、图形控制器可以从内存中正确读取图像。 开关串联时的过程相同、图形控制器读取的图像有噪声。

我可以观察图片高频中的噪声(像素高频率上的噪声)。 噪声与时钟线到数据线的串扰一致。 这种推测是否合理? 请查找随附的 CAD 捕捉。

SPI 总线以45MHz 的频率运行。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    请提供更多信息:
    1) 1)您将开关的运行频率为多少 Vcc?
    2) 2)您能否确保开关正确打开/关闭、以确保没有放气?
    3) 3)您使用什么旁路电容值?

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    1) Vcc 为3.3V

    2)开关始终启用(通过一个10R 电阻器将四个 INx 连接到 VCC。

    3) 100nF 去耦电容器。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    您能否突出显示您在上面发布的屏幕截图中时钟和数据线所在的轨迹?

    您能否为我们提供一些示波器捕获、以便我们更好地为您提供帮助?
    我们希望您进行以下调查:
    1) 1)最靠近数据线的 GND 点、在这里您会看到高频噪声(带和不带开关)
    2) 2)数据线本身(开关就位和不开关就位)
    请在上面的所有捕获中提供 SPI 时钟。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、我是 Kevin、我正在与 Albert 一起进行同一个项目。 我将向您提供您所要求的内容。

    首先、我突出显示了流经开关的迹线及其名称:

    其次、以下捕获位于开关之前:

    - CS 线路:

    - MISO 线路:

    - MOSI 线路:

    第三、以下捕获位于开关之前:

    - CS 线路:

    - MISO 线路:

    - MOSI 线路:

    结果将显示在下一张图片中、您可以在其中看到未正确显示的像素:

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否澄清一下开关中的哪组示波器捕获以及没有示波器捕获?
    您如何探测这些信号?

    您能否为我提供信号最近接地点的示波器捕获?

    我从你们的"第三"部分看了 MISO 线路。 您的系统中会出现一些奇怪的尖峰、但在"第二"部分中不会出现这些尖峰。

    您能否提供一个更放大的捕获版本、并尝试将所有内容保持在相同的比例、以实现可比性。

    我的理论是、器件附近的 GND 和耦合到系统的信号路径中存在一些噪声。


    感谢您为我们提供这些信息、感谢您的耐心等待。
    Loie