This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议使用与 LC78212-E 类似的部件、该部件是去年停产(EOL)的部件

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX509, CD4053B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/621861/please-suggest-a-similar-part-to-lc78212-e-that-is-end-of-life-eol-last-year

主题中讨论的其他器件:MUX509CD4053B

E2E、

此邮件的目的是让您的支持人员建议正确的部件来替换 OnSemi–LC78212-E   此器件已停产、我们需要更换。  

 

我们已确认 LC78212的配置为3线对:1线对、3线对:1线对 和2线对:1线对

具有 MUX 开关的8立体声输入和3立体声输出

 

请告知最近的部件、

 

Adam


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我在 E2E 论坛上进行了快速搜索、发现这些论坛是音频开关选项:

    如果您能更清楚地了解系统输入的外观、我们将不胜感激。 此时、我不知道8个输入信号将连接到哪个输出信号。 它是否与上面列出的相同? 3:1、3:1和2:1、就像您要更换的部件?

    您是否知道您将使用的电压电平? 您所查看的器件上的电压值相当高。

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louie:

    感谢 Adam 为我发布问题。

    ->是否与上面列出的内容相同? 3:1、3:1和2:1、就像您要更换的部件?

    是的、我们希望与我们要更换的部件完全相同。

    ->您知道您将使用的电压电平吗?

    +-15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们目前没有一个具有该精确配置的器件。

    但是、TI 提供了一系列确实在您提到的 Vcc 电平下运行的开关。

    您是否愿意使用一系列不同的开关来实现相同的应用?

    您可以结合使用:  

    2 MUX509 (2通道4:1)

    1 CD4053B (3通道2:1)

    通过 这种开关组合、您可以在技术上实现相同的功能和类似的性能规格。

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Louie :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的问题已得到解答、请单击验证答案。

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    验证答案