E2E、
我对稳定时间感到担忧。 在 我的当前计划中、多路复用器将以4kHz 的速率进行切换。 我希望开关打开后、信号将在120微秒内保持稳定。 您认为 MUX36S16是否足以满足 我的用例要求? 是否有关于 MUX36S16/其他推荐器件的稳定时间的任何数据或其他信息? 如果您有令人信服的数据或其他内容、这会很有帮助。
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设置时间取决于多个因素、但可以根据一阶计算、如下所示:
设置时间=开关转换时间+(REFFECTIVE x CEFFECTIVE X 时间常数数量)、其中
REFFECTIVE=开关的 RON // RLOAD
CEFFECTIVE = CD + CLOAD
时间常数数=−ln (% error/100)
例如、使用针对 MUX36S16的 tTRANSSION (85ns)、RON (125Ω)和 CD (8.7pF)的典型数据表参数、并假设 RLOAD 为1kΩ Ω、CLOAD 为5pF、且精度为10位(LSB % FS = 0.0977)、我们得到:
稳定时间= 85ns +(125//1000) x (8.7pF+ 5pF) x -ln (0.0977/100)= 85ns + 13.4ns = 98.4ns
然后、多路复用器的最大采样率可计算为:
fs = 1/[稳定时间 x 通道数]= 1/[98.4ns x 16]= 635kSPS
当然、客户必须使用其特定的负载条件和精度要求进行此计算。