This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:泄漏电流?

Guru**** 2510735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/618330/sn74cbt3251-leakage-current

器件型号:SN74CBT3251

您好!  

我想测试几个电阻式传感器与温度的关系。 在温度室外、我将有一个板(Arduino 驱动)、用于将精密电流表切换到每个传感器。

我看到的唯一问题是所选多路复用器 SN74CBT3251的泄漏电流。 在数据表中找到的唯一与 I 相关的图是 II=+/- 1µA 最大值 我不确定它的含义。

在我的设置中、我将具有:

-在公共引脚上:1V 的电压发生器

-在多路复用器的每个输出上:一个约为1Mohm 的传感器。

实际上、设置是差分的、因此在传感器的另一侧是相同的、这是因为公共引脚连接到电压发生器的回路。

 在该设置中、我应该期望测量误差是多少? 如果每个“关”输出上有1µA μ A,而“开”输入上有1µA μ A (1V/1Mohm),则听起来不好:/

但是、仍然有机会保留此设置、因为我唯一的问题是相对测量、因此如果泄漏与输出负载无关、应该是可以的。 是吗?

最后一个问题:从一个输出到另一个输出的泄漏电流有多大变化? 也许我可以、用1兆欧姆的精度测量、然后校准误差?

欢迎提出任何建议、

感谢您的帮助、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    要回答第一个问题、泄漏与负载可能引起的电流无关。 话虽如此、我们的规格是泄漏电流可能高达1uA。 它也可以低得多。

    有两种类型的泄漏电流、即开关导通时的泄漏电流或开关关断时的泄漏电流。

    根据您设置的说明、您似乎担心当开关打开时、泄漏对负载为1M Ω 的系统的影响、这是正确的吗?

    有关泄漏电流如何工作/行为的其他信息、请参阅以下内容:

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie、

    感谢您的回答(未收到有关延迟的通知、抱歉)、

    目标是测量传感器电阻、因此、对我来说、断开泄漏与导通泄漏一样令人厌烦(因为当一个导通时、七个关断^^)。 但是、由于我只关心应用热应力时的相对演变、我认为这不是问题。

    对于泄漏电流、我可以从输入到输入以及从芯片到芯片的变化中期望什么?

    祝你度过美好的一天!

    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉、我们花了这么长时间才回来。  

    请参阅下面的快速泄漏测量结果、我在一个小样本的 SN74CBT3251PWR 器件上进行了测量(请记住、TI 无法保证所有器件的这些值、这正是我从许多器件的小样本中看到的结果)

    感谢您的耐心等待、

    Loie