This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:如何将 TS3A27518e 连接到 SD 卡读取器和 MCU (SPI)?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/621595/ts3a27518e-how-to-connect-ts3a27518e-to-sd-card-reader-and-mcu-spi

器件型号:TS3A27518E

您好!

在我们的器件中、我们希望在 sdcard 和 SDcard 读取器或 MCU 之间连接"ts3a27518e"。

首先、为了验证功能、我已将 SD 卡读取器连接到 COM 端口、并将 SD 卡连接到 NC 端口、同时不连接任何其他电路或组件。

但我们发现读卡器无法检测到 SD 卡。

此设置的正确电路是什么? 我应该连接任何上拉/下拉电阻器还是任何电容器? 在哪里可以找到与此相关的更多信息或文档?

谢谢你

Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件只是一个将隔离或通过信号的栅极、因此器件本身不需要上拉/下拉无源器件即可正常工作。 话虽如此、SD 卡本身以及您选择如何与其通信可能需要您使用上拉电阻器。  

    请参阅以下有关您的问题的先前 E2E 帖子:

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Louie、您好、感谢您的回复。

    我尝试在没有任何组件的情况下连接到 SD 卡。但读卡器未检测到 SD 卡。

    我已连接信号以供参考。

     

     

    波形看起来是正确的。

    图1:在 SD 卡和读卡器之间使用 TS3A27518E。 CH1:CLK 输入、CH2:CLK 输出、CH3:DAT0输入、CH4: DAT0输出

    图2:从读卡器到 SD 卡的直接连接。 CH1:DAT0、CH2:CLK

    这里的问题是什么? 请帮我解决这个问题。

    谢谢、

    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需快速浏览一下示波器迹线、就会发现信号可能存在问题(查看直接连接示波器捕获)。 我认为您的时钟信号不应该是四舍五入的、也不应该有这样嘈杂的数据线。 如前所述、由于我们的开关不需要上拉或下拉无源器件、并不意味着您的 SD 卡读取应用不需要它们。

    您能否告诉我、您的时钟信号为什么看起来是正弦信号而不是方波? 您从何处获取时钟源?

    谢谢、
    Loie