Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
主题中讨论的其他器件:TS3USB221
大家好、我遇到了产品中部署的 TS5A23159RSER SPDT 开关的问题。 我们使用开关将 USB D+/D-或3.3V UART Rx/Tx 信号传递到 micro-b USB 连接器。 我们从多个客户那里获悉、器件卡在一种状态(通常是关闭连接到公共)、并确定问题在于硬件而不是固件。 在已知良好的设备和故障设备之间交换 IC 后、IC 会跟踪问题。
是否已报告此批次器件的任何问题、或者您是否知道导致此行为的另一个原因? UQFN-10封装标记为"JE0"。