This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-Q1:TS5A3159-Q1能否在一个扬声器或另一个扬声器之间切换?

Guru**** 2386340 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159-Q1, TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/621488/ts5a3159-q1-can-ts5a3159-q1-switch-between-one-speaker-or-another

器件型号:TS5A3159-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5411-Q1

E2E、

在下面的用例中、TS5A3159-Q1是否能够在一个扬声器或另一个扬声器之间切换?  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    如果您确实希望在应用中使用此开关、则需要注意一些事项。

    首先、也是最重要的、TAS5411-Q1的电源电压范围比我们的开关宽得多。 (突出显示)

    其次、您必须确保扬声器负载的选择足够高、以便您不会烧毁开关。 这可能是因为我们的器件在 I/O 处受限(圆圈内):

    因此、我的回答是、您可以使用此开关、但对于您可以实际使用此开关执行的操作、会有很大的限制因素。

    我建议您查看由 TS5A2236x 系列组成的 TI 音频开关产品系列、请参阅下面的 E2E 帖子、该帖子更好地解释了该系列器件之间的差异。

    谢谢、

    Loie