This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851:先断后合功能

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851, CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/620030/sn74hc4851-break-before-make-capability

器件型号:SN74HC4851
主题中讨论的其他器件: CD74HC4051

多路复用器在通道更改为其他通道时的行为方式。 通道之间是否存在一定的跨导(以及多长时间)? 还是 在激活下一个通道之前关闭了"旧"通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teroa、

    SN74HC4851在数据表中没有指定在制造时间之前的中断、因此当"旧"通道在激活下一个通道之前关闭时、TI 无法在通道之间产生交叉传导?  您需要搜索具有数据表中指定的此功能的 CD74HC4051等器件。

    您可以使用 TI.com 开关搜索工具上的附加功能筛选器在制造器件之前搜索中断。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    需要"注入电流效应控制"、因此我找不到任何选项来替代电路中的 SN74HC4851。 您能否给出我们预期看到的跨导时间的任何数字? 受影响的通道在开关期间的预期通道电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teroa、

    正确、我找不到任何其他具有注入电流效应控制的8:1多路复用器。 我可以告诉您、器件的跨导启用和禁用时间将小于17ns。

    您的电路对直通敏感吗?

    您为什么需要在电路中进行注入电流效应控制?

    比您更好、
    Adam