This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:SN74CBTLV1G125DCKR/有关 emboss 口袋的信息不正确

Guru**** 2509065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/620530/sn74cbtlv1g125-sn74cbtlv1g125dckr-information-about-emboss-pocket-is-incorrect

器件型号:SN74CBTLV1G125

您好!

我认为、emboss 口袋的长度意味着最大值、而不是典型值。 不过、实际尺寸比实际尺寸长、因此我们猜数据表中的信息有拼写错误或较旧。 请参阅随附在我们物流公司拍摄的照片。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    感谢您显示问题的详细信息。  我将与我们的制造团队确认正确的尺寸。  请预计下周将收到制造团队的回复。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的支持。 我正在等待下周您的制造团队的反馈。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    表中的尺寸不是最大值、而是典型值(标称值)。  

    请 注意、口袋尺寸测量是主观的、取决于在口袋中进行测量的位置、因为口袋的两侧不是垂直的、并且实际上具有一个拔模角度、对于某些载带、该角度可能会变化高达10度。 因此、在进行测量时、会影响结果

    此外、TI 及其分包商都符合 EIA-481标准 的袖珍型容差要求、这些要求由质量人员进行测量和比较。  

    谢谢、

    Adam