This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在1.8V LVCMOS 上将扇出1重置为多

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1110, SN74AUC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/619551/reset-fanout-1-to-many-at-1-8v-lvcmos

主题中讨论的其他器件:CDCLVC1110SN74AUC1G17

尊敬的 E2E 社区:

在我们使用复位扇出缓冲器的应用中、请建议我为以下要求选择器件型号。

输入通道:1.

输出通道:多

电压电平:1.8 LVCMOS (首选低电平有效。)

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 逻辑缓冲器具有巨大的扇出; 下面是1.8V 器件的搜索结果。

    您可能不需要开漏输出。

    需要使用施密特触发输入、因为您的输入信号具有慢速边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。。。

    感谢您的快速支持。

    根据我的应用、我找不到任何器件、即上面的搜索中配置为1:10的缓冲器(此处搜索的是1.8V 器件)。

    请建议我选择1:10缓冲器 IC。

    此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否要同时将复位信号路由到全部十个器件、或者是否要选择其中一个器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我希望同时将复位信号路由到全部十个器件。

    此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您不需要任何开关或多路信号分离器;您只需要一个缓冲器。

    CMOS 输入的泄漏电流非常低、因此您可以轻松地将数百个器件连接到单个输出;最大的问题是器件之间信号线路的寄生电感和电容。 因此、没有人会为 CMOS 逻辑门指定扇出。

    《HCMOS 设计注意事项》(SCLA007)应用手册介绍了如何计算理论扇出值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。。。

    对于我的应用、我无法使用单输出缓冲器来驱动许多器件、因为我不知道器件之间信号线的寄生和电容。
    我想知道,我是否可以将该部件 CDCLVC1110 (时钟缓冲器 LVCMOS 3.3V/2.5V)用作数据缓冲器?
    如果可能、我可以获得具有 LVCMOS 1.8V IO 电平的类似器件。

    此致、
    Divya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些寄生效应未知、但并不是很大、并且每个正常逻辑器件都可以轻松地克服这些寄生效应。 它们可能会将扇出从大约1000减少到大约500。 在任何情况下、它们都不重要;您可以使用任何随机逻辑缓冲器。

    只需使用 SN74AUC1G17。